디자인에 대한 열정

디자이너와 엔지니어 그리고 고객까지 모두의 마음을 하나로 잇기 위해 스가츠네는 하드웨어의 가능성을 넓혀 제품 하나하나를 연구하고 있습니다. 고객의 니즈에 기능으로, 품질로, 서비스로 답하고 있으며 지금까지, 그리고 앞으로도 변함없을 스가츠네의 약속입니다.

기능과 디자인이 뛰어난 하드웨어

세상에 없던 새로운 아이템

1세기 가까운 시간 동안 쌓아온 노하우를 바탕으로 독창적인 아이디어와 유니크한 기능의 하드 웨어를 만들어왔습니다. 현재는 당연시되고 있는 주방과 가구 수납의 소프트 클로징 개념도 세계 최초로 1989년에 스가츠네가 제품화 한 SDS 소프트 다운 스테이로부터 시작되었습니다.

단순한 하드웨어를 뛰어넘는 기능성 중심

단순히 커버를 열고 닫는 일이라면 일반적인 힌지와 스테이로 충분합니다. 하지만 스가츠네의 하드웨어는 단순한 개폐에서 그치지 않습니다. 원하는 각도에서 멈추거나, 무거운 커버를 가볍게 열거나, 손을 놓아도 천천히 안전하게 닫힙니다. 큰 장치 속의 작은 부품에 지나지 않을지라도 고객의 제품에 부가가치를 부여하는 기능성 하드웨어를 제공합니다.

뛰어난 디자인

스위치 커버는 전기의 on/off가 기본 기능입니다. 스가츠네의 제품은 기본 역할에 충실할 뿐 아니라 공간, 고객의 가구와 제품을 동시에 연출하기 위한 세계관을 소중히 합니다. 스가츠네의 제품은 뛰어난 디자인성으로 인정받아 GOOD DESIGN 어워드를 포함하여 세계 3대 디자인상으로 불리는 권위 있는 디자인상을 수상하였습니다.

편리함을 디자인하다

‘디자인’이란 상대방에게 주는 선물과도 같은 것이라 생각합니다. 시공하는 사람에게는 원터치 설치와 설치 후 조절을 가능하게 하여 빠른 설치 공정을 실현시켜 드립니다. 기기를 사용하는 사람에게는 안전하게 무거운 커버를 여닫을 수 있는 파워 어시스트 기능을, 위생관리가 필요한 장소에서는 쉽게 오염되지 않고 세척이 용이한 하드웨어를 제공해 모든 고객님께 보다 나은 체험을 제공합니다.

자사 공장・검사 설비와 풍부한 개발・ 제조 인력

자사 공장, 검사 설비와 전 직원의 15%를 차지하는 풍부한 개발, 설계, 제조 인력이 모여 고객의 세밀한 요구사항과 이상을 다양한 공정을 통해 현실화합니다.

타협하지 않는 제품 제조

예를 들어, 궁극의 마감을 추구하는 ‘Zweil L’ 시리즈는 경면 폴리싱과 새틴 마감, 이 두 가지를 병행하고 있습니다.

어느 한 쪽의 방식도 완벽하게 마무리하는 것이 어렵기로 유명하지만 서로 다른 두 가지의 방식을 병행하면서도 한 치의 빈틈도 용납하지 않습니다.

섬세하게 갈고닦은 경면은 마치 거울과 같이 반짝입니다.

날카로운 인상을 유지하기 위해, 잘라츠 폴리싱이라 불리는 고급 시계와 주얼리의 연마에 사용되는 공정 등 보통의 5배나 되는 15가지 이상의 공정을 통해 엣지 부분의 시어 드루프와 경면부의 틀어짐을 방지합니다. 

엄선된 제품 라인업

제품을 폭넓게 취급하고 있어 하드웨어의 바이블이라 불리는 종합 카탈로그입니다. 업계 최다 3만가지가 넘는 제품의 종류는 창업 1930년부터 오랜 시간에 걸쳐 고객의 니즈를 충족시켜 왔다는 증거입니다.

쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기