Unsere Leidenschaft für Design

Um Designer, Konstrukteure und den Kunden zusammenzubringen, haben wir die Möglichkeiten für Beschläge erweitert, indem wir jedes unserer Produkte sorgfältig und rigoros entworfen haben. Um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, liefern wir mit Top-Qualität, exzellenten Service. Dies ist unsere dauerhafte Verpflichtung - jetzt, in der Zukunft und für immer.
Funktions- und designreiche Beschläge
Erfindungen ohne Präzedenzfall

Wir kombinieren das in fast einem Jahrhundert aufgebaute Know-how mit unserem Innovationsgeist und einzigartigen Funktionen, um Produkte mit Präzision zu bauen. Heutzutage ist es fast schon selbstverständlich, dass Küchen und Schränke im Innenbereich mit einer Dämpfungsfunktion ausgestattet sind. Diese Idee wurde jedoch erst 1989 mit der Veröffentlichung des SDS Soft Down Stay von Sugatsune in die Welt gerufen.
Nicht nur Beschläge

Handelt es sich bei der Anwendung lediglich um das Öffnen und Schließen einer Klappe, so ist jedes reguläre Scharnier oder jeder Klappenbeschlag ausreichend. Die Beschläge von Sugatsune sind nicht nur zum Öffnen und Schließen gedacht. Komfortablere Installationen, die Türen leichter machen, Klappen, die nach dem Loslassen sanft schließen. Aus der Perspektive der Gesamtkonstruktion mag es nur wie eine kleine Komponente erscheinen, aber unsere Produkte bringen einen wettbewerbsfähigen Wert und eine wünschenswerte Funktionalität, die dazu beiträgt, dass andere Dinge glänzen.
Design Exzellenz


Wenn eine Schaltsteckdose den Strom ein- und ausschalten kann, erfüllt sie ihren Zweck. Die Produkte von Sugatsune erfüllen nicht nur einen grundlegenden Zweck, sondern werten auch Innenräume auf, indem sie die Produkte unserer Kunden mit einem auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Design ergänzen. Wir wurden mit vielen internationalen Design Awards ausgezeichnet, unter anderem mit dem Good Design Award, einer der internationalen Top 3 Awards.
Komfortabel gestalten

Für Bauherren und Bauunternehmer bieten wir One-Touch-Installationen an, um die Installation zu beschleunigen. Für Menschen, die Maschinen benutzen, bieten wir Funktionen, die das Anheben von Klappen leichter und sicherer machen. Für Arbeitsbereiche, in denen das Hygienemanagement von entscheidender Bedeutung ist, bieten wir Beschläge an, die leicht zu reinigen sind und an denen Verunreinigungen nicht so leicht haften bleiben. Wir wollen allen unseren Kunden ein angenehmes Erlebnis bieten.
Unsere Fabrik / Qualitätskontrollen / F&E und Produktionsmitarbeiter
Wir betreiben unsere eigene Fabrik und Inspektionseinrichtungen. 15 % unserer Mitarbeiter sind direkt in F&E, Produktplanung und Fertigung eingebunden. Von den kleinsten Anfragen bis hin zu den idealsten Formen sind wir bereit, alle erforderlichen Prozesse zu übernehmen.


Design ohne Kompromisse

Zum Beispiel bei der Suche nach der ultimativen Politur für die Zwei L-Serie. Kombinieren Sie polierte und satinierte Oberflächen und verwenden Sie sie gemeinsam.
Selbst für eine einzelne Oberfläche ist es sehr schwierig. Bei der Kombination dieser beiden unterschiedlichen Oberflächen darf kein einziger Zwischenraum vorhanden sein. Sorgfältige Politur, um eine Oberfläche zu schaffen, die wie ein Spiegel ein durchdringendes Licht abgibt.
Unter Beibehaltung des scharfen Eindrucks wird es mit der Satinierung vervollständigt, die bei Luxusuhren und Schmuckstücken verwendet wird. Diese Art der Oberflächenbehandlung erfordert mehr als die 5-fache Zeit, aufgeteilt in 15 verschiedene Prozesse. Ob es sich um die Kanten oder einen leichten Überstand handelt, alles ist perfekt ausgeführt, so dass die spiegelglatte Politur keine Verzerrungen aufweist.
Unsere sorgfältig ausgewählte Produktpalette
Unsere große Auswahl an Produkten sind aufgeführt in unseren Hauptkatalogen. Wir führen eine Auswahl von über 20.000 verschiedenen Artikeln, eine der größten in unserer Branche. Dies ist ein Beispiel dafür, wie wir seit 1930 versuchen, alle Wünsche unserer Kunden zu erfüllen.