OEM, ODM 사례
사례1
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/OEM/OEM_case-studies/bg_solution01.png” alt=?rev=-1&hash=39A24DDE4FA403FC60FB66B86056AC1B)
설치를 간소화하고 동시에 소프트 클로즈 기능이 필요할 때
고객의 요청
기성 가구에 설치하고 싶은데 기존의 소프트 다운 스테이 타입은 설치 위치를 정하는 게 번거롭고 시간이 많이 걸립니다. 설치가 간단하며 열기 편한 소프트 다운 스테이를 개발해 주세요.
스가츠네의 설루션
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/OEM/OEM_case-studies/img_solution01b.png?rev=-1&hash=949F56F0420F7193BC84204DE89C3F24)
캐비닛 안쪽 끝에 맞춰 나사를 고정시키기만 하면 되는 제품으로 쉽고 정확하게 설치가 가능합니다. 도어를 열 때에는 스프링의 반동력으로 가볍게 열리고, 닫힐 때는 댐퍼에 의해 천천히 닫히는 제품입니다.
또한 일정 각도에서부터 완전히 열리는 위치까지 도어에서 손을 떼도 임의의 각도에서 고정되는 조작성이 뛰어난 움직임을 제공합니다.
또한 일정 각도에서부터 완전히 열리는 위치까지 도어에서 손을 떼도 임의의 각도에서 고정되는 조작성이 뛰어난 움직임을 제공합니다.
사례2
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/OEM/OEM_case-studies/bg_solution02.png?rev=-1&hash=70EAF31B097E7FA5B56323CCB642F019)
특수한 개폐방법이 필요한데 설치 공간이 제한적일 경우
고객의 요청
캐비닛 내부의 힌지 주변에 케이블과 기기가 많아 힌지를 설치할 수 있는 스페이스가 제한적이며 도어와 캐비닛 사이의 간격을 최소화하여 이물질 투입을 막아 방범성을 높이고 싶습니다.
스가츠네의 설루션
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/OEM/OEM_case-studies/anime_h95ts.gif?rev=-1&hash=37E3F2A1B794D1E65C4A85696E18ADD3)
지금껏 축적해온 슬라이드 힌지 등의 개폐 궤적 설계 노하우를 바탕으로 설치 스페이스와 힌지 가동 범위의 과제를 해결하고 도어와 캐비닛의 틈을 최소화하여 0mm에 가깝게 했습니다.
도어와 캐비닛의 방범 구조는 특허도 취득하였습니다. 또한 당사의 제조 설비가 잘 갖추어져 있어 설계, 테스트 제품 제작, 검증을 신속히 진행하여 빠른 납기로 고객 만족을 실현하였습니다.
도어와 캐비닛의 방범 구조는 특허도 취득하였습니다. 또한 당사의 제조 설비가 잘 갖추어져 있어 설계, 테스트 제품 제작, 검증을 신속히 진행하여 빠른 납기로 고객 만족을 실현하였습니다.
사례3
![](“https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/OEM/OEM_case-studies/bg_solution03.png)
일정한 각도에서 찰칵하며 멈추는 힌지를 간단하게 설치하고 싶을 때
고객의 요청
폴딩 타입 소형 휴대폰의 액정 화면을 일정한 각도까지 열었을 때 찰칵하고 멈추게 하고 싶습니다.
지금 사용 중인 힌지는 본체에 직접 삽입하여 접착제로 고정하기 때문에 접착제가 굳기까지 하룻밤 시간이 필요한데 이번 개발 제품에는 간편하게 설치할 수 있고 내구성도 높았으면 합니다.
스가츠네의 설루션
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/OEM/OEM_case-studies/click_m.gif?rev=-1&hash=929A0919B9FDEE5AA149E289AA6BD39A)
당사 독자 기술로 모션 디자인 테크의 하나인 클릭 메커니즘으로 일정한 각도까지 열었을 때 찰칵하고 멈추는 움직임을 실현하였습니다. 또한 감촉까지도 토크가 조금씩 다른 샘플을 각각 제작하여 고객께서 선택할 수 있도록 하여 고객이 추구하는 움직임을 최대한 실현하였습니다.
찰칵하고 멈추는 데서 끝나지 않고 어느 각도에서든 액정화면이 멈추는 프리 스톱 메커니즘을 추가하여 사용감을 더욱 좋게 했습니다. 또한 힌지를 유닛화하여 접착제 없이 설치가 가능하도록 하였고 내구성에 관해서는 볼을 사용한 구조를 개발하였습니다. 더불어 힌지 표면의 노출되는 부분에 커버캡을 설치할 수 있는 구조로 만들어 휴대폰 자체가 새로워지더라도 커버 캡을 교체하여 색상을 맞출 수 있는 부가가치를 추가해 제안 드렸습니다.
찰칵하고 멈추는 데서 끝나지 않고 어느 각도에서든 액정화면이 멈추는 프리 스톱 메커니즘을 추가하여 사용감을 더욱 좋게 했습니다. 또한 힌지를 유닛화하여 접착제 없이 설치가 가능하도록 하였고 내구성에 관해서는 볼을 사용한 구조를 개발하였습니다. 더불어 힌지 표면의 노출되는 부분에 커버캡을 설치할 수 있는 구조로 만들어 휴대폰 자체가 새로워지더라도 커버 캡을 교체하여 색상을 맞출 수 있는 부가가치를 추가해 제안 드렸습니다.
사례4
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/OEM/OEM_case-studies/bg_solution04.png?rev=-1&hash=5A2A3B307EB8CC15A5DBE3E5493D8B1A)
매우 제한적인 설치 스페이스
고객의 요청
손을 놓아도 커버가 천천히 닫히게 하고 싶은데 설치 스페이스가 너무 좁아 평경첩 타입의 댐퍼 힌지는 설치가 불가능합니다.
공간이 제한적인 곳에서도 사용 가능한 댐퍼 힌지는 없나요?
스가츠네의 설루션
축 부분만으로 제작해 소형화 하였습니다. 또한 유닛화하여 힌지 자체만으로도 탈부착 가능하도록 해 보다 편하게 사용하도록 설계했습니다.