- 가구 건축용 하드웨어
- LAMP브랜드
- 황동 철물
황동 철물
황동이란?
황동은, 동과 아연의 합금 중에서도 아연의 비율이 20%이상을 말합니다. 영어로 Brass로 표기하여, 트럼펫이나 호른등의 금관악기의 주재로가 황동이기 때문에 브래스밴드라고 불리기도 합니다. 또한, 5엔이나 불상의 재료로도 사용되고 있습니다.
동과 아연의 비율에 의해 성질이나 색상이 달라져, 일반적으로 아연의 비율이 높아지며 그에 따라 색상이 옅어지고, 아연의 비율이 적어짐에 따라 더욱 붉은 빛을 띄게 됩니다. 비중은, 8.45로 같은 사이즈라도 비중이 7.7에서7.9의 스텐레스보다 무겁고, 진짜 황동의 경우 중후함이 느껴집니다. 또한, 도금, 도장, 연마등, 가공하기가 쉬운 특징으로 마감을 바꾸는 것으로 다양한 표정을 나타냅니다. 에이지드 가공을 하면 엔틱한 인테리어에 맞는 질감으로, 광택을 내면 모던이나 럭셔리한 인테리어에 어울리는 질감이 연출됩니다.
유럽에서 인기있는 소재
유럽에서는 새로운 주택으로 이사 갈 때, 많은 가구를 이전 주택에서 가지고 갑니다. 이러한, 오래된 물건을 소중히 하는 문화에서부터, 쓸수록 멋이 더해지는 황동은 고급품으로 여켜 유럽에서는 많은 인기를 얻고 있는 소재입니다. 일본에서는 아직 불상의 이미지가 강하지만, 후크나 타올걸이등을 황동 제품으로 하는것으로 인테리어를 보다 즐길 수 있습니다. 한개씩 틀을 만들어 녹인 황동을 틀에 넣어만드는 주물이라고 불리는 제조방법으로 만드는 경우가 많아, 금형을 사용한 대량생산품보다 가격은 비싸지만, 그만큼 제품의 단 하나뿐인 표정을 즐길 수 있습니다.
황동을 사용한 제품
스가츠네는 주로 후크나 스위치 콘센트 플레이트, 핸들, 타올 걸이 등에 사용하고 있습니다. 오래도록 사용한 느낌의 에이지드 가공을 한 제품에서부터, 황동의 아름다운 빛남을 클리어 도장 처리 한 제품까지 다양한 제품의 라인업이 준비되어 있습니다.
장인의 가공기술과 연마가 낳은 아름다운 후크
황동 둥근 팁 더블 후크 PXB-BN05 브래스 누보 시리즈는 열로 녹인 황동을 틀에 흘려보내 원형을 만들어, 그걸 단조라고 불리는 제조법인 위에서 아래로 금형으로 눌러 튀어나온 부분을 연마하여 형태를 바로잡는 제조를 하고 있습니다.
표면의 연마도 1개의 파트에 대해 방향을 동일하게 해서 연마하는 것으로 아름다운 마감을 연출 합니다. 게다가, 암과 베이스부분을 각각의 파트로 나누어 연마하여 ,마지막에는 합체하는 것으로 합체 부분까지 꼼꼼하게 연마해 줍니다.
또한, 후크는 물건을 걸어두는 두기때문에 외부로부터 하중이 가해지므로, 제조 방법을 단조로 함으로써 눌려지는 힘에 의해 보다 단단해지고 녹인 재료를 틀에 흘려보내는 주조보다 높은 강도를 실현합니다.
PXB-BN05
특수한 제조 방법으로 연출되는 빈티지한 디자인과 질감
또한, 후크는 물건을 걸어두는 두기때문에 외부로부터 하중이 가해지므로, 제조 방법을 단조로 함으로써 눌려지는 힘에 의해 보다 단단해지고 녹인 재료를 틀에 흘려보내는 주조보다 높은 강도를 실현합니다.
그 후, 특수한 소재를 발라 구워서, 부식이나 녹 등의 변화를 인위적으로 발생시키는 것으로 독특한 빈티지 한 느낌이 연출됩니다. 일본내에서는 수작업에 의해 가공되어 유일무이한 온리원 제품입니다.