- 가구 건축용 하드웨어
- LAMP브랜드
- 스테인레스 하드웨어
스테인레스 하드웨어
스테인레스란?
스테인레스는 철에 크롬 등을 첨가하여, 내식성과 내열성, 그리고 내산성, 인장강도등의 기능을 부가한 금속의 일종입니다. 녹이 잘 슬지 않는 것으로 유명하지만, 이것은 스테인레스에 포함되어 있는 크롬이 공기중의 산소와 결합하여 표면에 부동태피막을 형성하는 것으로 산소의 침투를 막아주기 때문입니다. 영어로는 Stainless steel로, 직역하면 녹슬지 않는 철이라는 뜻입니다. 함유성분량에 따라 몇 가지로 분류되지만, 대표적으로 는 2가지로 분류됩니다.
대표적으로는 SUS303과 SUS304, 그리고 SUS316입니다. SUS 303은 크롬과 니켈 외에도 몰리브덴이 소량 첨가되어, 쾌삭성(절단하기 쉬운 성질)이 뛰어납니다. SUS304는 크롬과 니켈이 첨가되어 가공성과 내식성이 뛰어나 널리 쓰이는 스테인레스입니다. SUS316은 크롬과 니켈 외에도 SUS303보다 많은 몰리브덴 첨가되어 굉장히 뛰어난 내식성을 가진 고가의 스테인레스입니다.
이러한 종류의 스테인레스는 아주 적인 량의 니켈, 혹은 니켈이 함유되지 않습니다. 가장 일반적인 제품 SUS430가 있으며 SUS304과 SUS316 보다 내식성이 떨어지며 비교적 가격이 저렴합니다. 자석에 붙는 스테인레스입니다.
크롬과 산소원소가 결합하면 O2의 침입을 막아줍니다.
스테인레스와 습한 기온
녹이 잘 슬지 않는 특징을 가진 스테인레스는 여름에 고온다습한 일본의 주택에 적합한 소재입니다. 또한 100년 주택으로 불리는 주택의 장수화 관점에서도 추천합니다. 상기내용과 같이, 스테인레스는 표면에 부동태피막을 형성하는 것으로 산소의 침입을 막는 성질을 가지고 있어 다소 상처가 나도 다시 피막이 형성되기 때문에 쉽게 녹슬지 않습니다.
뒤틀림 없는 경면 연마
한번 보았을 때는 차이가 잘 느껴지지 않는 마감이지만, 깊이가 깊은 경면 마감. 뒤틀림 없이, 거울과 같이 평평하게 표면을 갈고 닦으려면 경험과 높은 기술력이 필요합니다. 연마할 때의 연마 정도와 가공수를 늘리는 것으로 육안으로는 알기 어려운 올록 볼록함과 스크래치를 업애 스테인레스의 아름다운 반짝임을 끌어냅니다.
실크와 같은 질감 “사틴의 헤어라인”
사틴 마감과 헤어라인 마감은 라인의 깊이와 길이, 그리고 방향등에 따라 표정이 크게 변화합니다. 스가츠네 공업의 사틴 마감은 실크와 같이 섬세하고, 헤어라인 마감은 균일한 라인이 연출하는 일체감이 특징입니다.
높은 기술력이 낳은 빛의 라인
서로 다른 마감을 1개의 제품에 구현하는 것도 가능합니다. 최고봉의 연마 기술이 뒤틀림 없는 섬세한 직선으로 나타납니다.
오래도록 사용하도록. 스테인레스만으로 만들어진 올 스테인레스 제품
특수 차량과 콘테이너 등에 추천하는 올 스테인레스 재질의 매립형 대형 풀핸들은 부속 너트도 모두 스테인레스로 되어 있습니다.
SUS316과 SUS14 제품은 선박 산업에서 사용될 수 있습니다.
미국이나 유럽 등 선박 사장이 번화한 지역에서는 스가츠네=스테인레스의 이미지를 가지고 있습니다. 해수와 해풍에 항시 노출되어 있는 크루저나 요트는, 통상의 옥외 사용보다 더욱더 녹이 슬기 어려운 제품이 요구됩니다. 그러한 엄격한 환경에 적합한 SUS316과 SUS14(SUS316상당)를 사용한 제품도 다수 준비되어 있습니다.
엣지 가공에 대한 집념
스위치 콘센트 플레이트 PXP-ES 쿨 메탈 시리즈와, 호텔용 콘센트 플레이트 PSP-ES01M 쿨 메탈 시리즈는 여분의 장식을 삼가한 미니멀한 디자인이 특징입니다. 심플하기 때문에 엣지의 마감이 디자인을 좌우합니다. 안전성을 고려하면서도, 엣지를 살린 디자인입니다.
넓은 제품 라인업
힌지, 후크, 슬라이드 레일, 핸들 등 다양한 스테인레스 제품이 준비되어 있습니다.