댐퍼 스테이(damper stay)는 도어•덮개가 천천히 열리거나 닫힐 수 있게 해주는 스테이입니다. 천천히 열리는 기능을 "소프트 오픈(Soft Open)"이라고 하고, 천천히 닫히는 기능을 "소프트 클로즈(Soft Close)" 또는 "소프트 다운(Soft Down)"이라고 합니다.
개폐 속도를 조절하면 움직임에 따른 충격과 소음을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 가구나 장비에 고급스러움을 더할 수 있습니다. 또한 손가락이 끼이는 위험을 줄여 안전성을 높입니다.
- 기업 소개
- About our Products
- 하드웨어의 기초 지식
- Damper Stays
댐퍼 스테이의 기초 지식
댐퍼 스테이의 기초 지식
이 페이지에서는 댐퍼 스테이의 메커니즘과 다양한 유형, 사용 방법에 대한 기본 사항을 알려 드립니다.
스가츠네의 댐퍼 힌지 및 댐퍼 스테이 선택 툴을 사용하여 사용자의 요구 사항에 맞는 제품을 선택하십시오.
댐퍼 스테이란?
메커니즘 - 어떤 원리로 움직이나요?
스가츠네 댐퍼 스테이의 대부분은 "랩콘"이라 불리는 오리지널 메커니즘을 탑재하고 있으며 점성체를 이용한 구조로 "랩콘 스테이'로 불리기도 합니다.점성체의 저항으로 인해 소프트 클로즈 기능이 작동합니다.
직경이 큰 실린더에서 직경이 작은 실린더로 통과할 때 저항이 발생합니다.
저항은 점성 유체로 채워진 회전 디스크를 사용하는 댐퍼에 의해 생성됩니다.
댐퍼 스테이의 종류
댐퍼 스테이가 적용 가능한 도어의 열림 방향
댐퍼 스테이의 종류
측판과 도어에 설치하는 타입입니다.
목재 단면과 본체에 맞추기만 하면 설치가 가능해, 설치 위치를 계산해야 할 필요가 없습니다.
슬라이드 힌지에 씌워 사용하는 타입으로 힌지와 댐퍼 스테이의 2개로 나뉘어져 있던 부품이 1개로 통합되었습니다.
힌지가 필요 없는 댐퍼 스테이도 있습니다.
카운터 출입구의 상판에 추천 드리는 댐퍼 스테이입니다. 열림 각도가 작은 상태에서도 조용하게 천천히 닫힙니다.
소프트 클로즈 뿐만 아니라 도어를 가볍게 열 수 있는 리프트 어시스트 기능과 원하는 위치에서 도어를 고정할 수 있는 프리 스톱 기능도 함께 내장된 스테이입니다.
댐퍼 스테이 선택 방법
댐퍼 스테이를 설치했음에도 도어가 쾅 닫힌 경험 없으세요? 도어의 크기와 무게에 따라 적용 가능한 댐퍼 스테이가 정해져 있어 딱 맞는 제품을 선택해야 원하는 움직임을 구현하실 수 있습니다.
예를 들어 도어가 크고 무거운 경우 스테이의 저항력이 약하면 도어가 쾅하고 닫히며, 도어가 작고 가벼운 경우 스테이의 저항력이 세면 중간에 멈추는 경우가 발생합니다.
댐퍼 스테이 선택의 기준이 되는 것이 도어•덮개의 모멘트 입니다.
도어•덮개의 모멘트란?
모멘트는 우측 그림과 같이 도어의 열림 각도에 따라 다릅니다. 도어가 지면의 수평에 가까울수록 회전하려는 힘이 강해지며 수직에 가까울 수록 회전하려는 힘이 약해집니다.
댐퍼 스테이를 선택할 경우에는 "도어•덮개의 최대 모멘트" 에 맞춰야 할 필요가 있습니다. 구체적으로 예를 들어 보겠습니다.
② 개방 각도가 80°일 때 도어가 회전하려는 힘이 큽니다.
만약에 이 상태의 약한 모멘트에 맞는 댐퍼 스테이를 선택할 경우...
열림 각도가 커지면 강한 모멘트에 견디지 못 해 쾅하고 열리게 됩니다.
다시 말해 열림 각도 내의 최대 모멘트에 맞는 댐퍼 스테이를 선택해야 어떤 열림 각도에서 손을 떼도 도어가 천천히 열리게 됩니다.
최대 모멘트를 구하는 계산식은 아래와 같습니다.
①측판
②회전 중심(힌지가 설치된 곳)
③회전 중심에서 무게 중심까지의 수평 거리
④도어
⑤무게 중심
도어의 무게 중심은 재질이 균일한 단일 조각으로 만들어진 도어인 경우, 도어 길이를 2로 나누면 구해집니다.
자세한 무게 중심의 설명•L자 도어의 계산 방법번거로운 모멘트 계산도 선택 툴로 손쉽게!
도어의 열림 형태 • 도어의 무게 • 무게 중심까지의 거리 등을 입력하는 것 만으로 적합한 댐퍼 스테이를 골라줍니다.
댐퍼력을 조절할 수 있는 제품
소프트 다운 스테이 NSDX시리즈나 CSD-10-TV 모델의 일부 제품은 설치 후에 댐퍼의 힘을 조절할 수 있습니다.
도어의 닫힘 속도• 열림 속도를 조절하는 것 뿐만 아니라 다른 스테이와 비교해 다양한 사이즈나 무게의 도어를 사용할 수 있습니다.
스윙 도어를 천천히 닫는 스테이 외의 제품
본체의 암 부분이 도어 시트에 접촉하면 작동하기 시작해 천천히 닫힙니다.
The damper begins to work when the arm part of the body comes into contact with the door seat, causing it to close slowly.