와인 디스펜서 "Vinoark"
스가츠네의 올림피아 360힌지와 HG-MF 미니 토크 힌지가 와인 디스펜서 "Vinoark"에 사용되었습니다.
올림피아 360을 사용한 주된 이유는 도어의 안쪽에 설치해 힌지와 나사가 외부에서 보이지 않는다는 점이었습니다. 오버레이 사이즈와 105°의 넉넉한 개방 각도로 사용자의 편의성을 향상 시켰습니다.
HG-MF 미니 토크 힌지의 경우 블랙 색상이 장치의 색상과 같으며 힌지 자체가 얇아 외관의 디자인을 해치지 않는다는 점이었습니다.
자세한 제품 정보
마이크로파 재가열 카트 "Meal SHUTTLE"
스가츠네의 HG-KNT 리프트 오프 토크 힌지, LC-48 플러시 패널 래치와 고무 마그넷 KMS가 마이크로파 재가열 카트 "Meal SHUTTLE"에 사용되었습니다.
이 토크 힌지를 사용한 가장 큰 이유는 경사면에서도 문이 열리거나 닫히지 않고 안정적으로 유지되기 때문입니다. 또한 스윙 도어에 적용 가능한 몇 안되는 토크 힌지 중 하나라는 이유였습니다.
자세한 제품 정보