提高柜体施工效率 快装式五金案例分享

CSD-10-TV

无需提前规划位置,提高家具施工效率!
本案例中的家具上开门和下开门采用我司快装式支撑,提高柜门施工效率。

EASY LIFT-UP STAY SLS-ELAN

快装式厨房吊柜支撑。阻尼缓慢关闭+任意停功能!

客户课题

客户课题

  1. 安装普通支撑时,需要先确定位置,过程非常麻烦,降低了施工效率。

产品信息

CSD-10-TV

快装式小型阻尼支撑 / CSD-10-TV

— 搭载LAPCON功能,下开门可缓慢安静开启。
— 安装时,只需将支撑与端面对齐后用螺钉固定即可,非常方便(适用于平合页和翻门铰链)。
— 使用安装模板,轻松安装底座。

*截至2021年5月20日的信息。

SLS-ELAN

快装式LAPCON支撑 / SLS-ELAN

— 配备独创机构《LAPCON》,具有助力协助、任意停及阻尼缓冲功能。
— 盖度为19mm时,只需将本体贴在顶板底面、基准面与橱柜端面对齐即可确定安装位置,安装时位置对准方便。

*截至2021年5月20日的信息。

解决方案

解决方案

  1. 只需将支撑对准电视柜端面,用螺钉固定即可完成安装。大大减少了在家具设计阶段确定安装位置所需的时间。

只需对准柜体端面,即可确定安装位置

安装普通支撑时,需要先确定位置,根据不同产品测量其到门或地面的距离,过程非常麻烦。 同时安装位置稍有偏差,就需要重新固定螺钉。而且根据组合铰链(平合页或枢轴铰链)不同,安装位置也会发生变化,在设计阶段就需要考虑这些因素,很大程度影响了施工效率。

本案例中使用的小型阻尼支撑CSD-10-TV型,只需将支撑与端面对齐后用螺钉固定即可。无需设计阶段进行位置规划,也不需要施工时提前划线,无论是谁都能轻松安装。
*当门完全打开时,门和柜体底板是平的。
CSD-10-TV
只需使用产品包装里附属的安装模板图,就能立刻找准底座安装位置,柜体侧和门侧的安装也非常简单。
CSD-10-TV

快装式厨房吊柜支撑!
助力协助+ 阻尼缓慢关闭+任意停功能支撑

SLS-ELAN

厨房吊柜等高于视线位置的门上使用的上开门,即使松开手门也不会啪嗒一下关闭,提高使用便利性和安全性。

SLS-ELAN

*上图为盖罩取下后的状态。

本案例中采用的LAMPCON支撑SLS-ELAN型,具有抬起协助+任意停+阻尼缓冲功能,是一款兼具功能&美观的支撑。同时安装也非常省事,和上面的支撑一样只需将本体贴在顶板底面、基准面与橱柜端面对齐即可确定安装位置。很大程度节省了设计和施工的时间。

“给力世嘉”是一款能够自动计算的选型工具,可以帮助您精确地选择合适的产品,减少选型误差。

Sasuga-kun

阻尼支撑

Sasuga-kun

给力世嘉top

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.