条款和条件

您在使用本网站之时,被视为已阅读并同意以下条款和条件:

以下术语适用于本“条款和条件”、“免责声明”以及任何或所有“协议”: “客户”、“您”和“您的”是指您,即访问本网站并接受公司条款和条件的人。 “公司”、“我们自己”、“我们”是指本公司。 “当事方”或“我们”是指客户和我们自己,或者指客户或我们自己。 所有条款均与公司所述服务/产品的规定有关,且符合日本现行法律并受其约束。 任何以单数/复数、他/她或他们/她们的形式使用以上术语或其他用词视为可相互替代,因此其含义相同。

免责声明:

1)本网站上的信息如有变更,恕不另行通知。 包括但不限于产品尺寸、表面处理、生产现状和可利用性。

2)关于特殊订单交货时间的任何信息仅作为参考,可能会发生变更。

3)小部分超精密规格的产品并未在线显示所有相关信息。要了解此类信息,请直接与我司销售人员联系。

4)浏览信息所用的显示器和/或设置不同,产品的表面处理或颜色可能与实际外观有所不同。请通过查看实际产品进行确认。

5)本网站上的图片可能会有计算机生成的效果,也可能是由计算机通过拼贴生成或创建的。 并非所有图片都与实际相符。请通过查看规格或联系我司销售人员进行确认。

6)本网站和产品目录中表示承重值、扭矩、尺寸、间隙、强度、试验次数或其他功能的数值仅供参考,并非确保产品发挥其性能的值。

7)本网站上的信息仅与公司生产的五金配件有关。当与其他配件组合使用或组装在最终产品内时,不能保证其性能。

8)本网站或产品目录中的产品所包含的数据,可能与客户使用的产品在安装精度、安装方式、湿度、温度、防护等级、室内/室外使用、尺寸、材质、操作方法或其他特点方面有所不同。

9)接近产品的功能极限(例如最大承重值)使用时,请在实际安装状态下进行测试并咨询我司销售人员。

10)除非另有说明,所有产品均是为室内使用而设计的。对于室外安装、淋水或其他恶劣环境中的安装,请咨询我司销售人员。

11)虽然我们已尽最大努力维护本网站,但还是可能会出现因信息错误而需要进行更正的情况。

12)对于本网站上的所有产品,其数据的版权归公司所有。访问这些数据并不意味着它们的使用权以某种方式或形式转让给了访问者。用户不得从事任何侵犯本公司对该等数据的权利的行为,包括但不限于复制、操作数据、上传、转载、 出版、发行。 允许使用本网站的信息进行项目查询、意欲使用或购买产品或意欲经销公司产品的情况。未经允许禁止转载从本网站下载的数据,不得在第三方转载或从事其他相关行为。

13)对于因转载或下载本网站上的信息或内容而造成的任何损失或损害,公司概不负责。

推荐的网页浏览器

请使用最新版本的Chrome或Edge浏览器。

根据您使用的操作系统或浏览器的不同,可能会影响网站各部分的正确显示。

本网站使用Javascript和CSS。 在它们被禁用或不可用的环境中,本网站可能无法正常运行或按预期显示,但每个页面上的信息仍然可用。

使用条款

世嘉智尼尽力确保本网站内容正确无误。 世嘉智尼对与本网站内容相关的任何信息不承担任何责任。 本网站上可能会有指向第三方网站或服务的链接。 点击这些链接将会离开世嘉智尼网站。世嘉智尼对第三方网站上的任何内容概不负责。 这些第三方网站可能适用不同的法规( 包括数据保护法规)。 世嘉智尼对第三方网站上可能发生的任何形式的损害、违规、过失或侵权行为概不负责。

【注意事项】会员资格的取消、解除等

客户有以下任一项情形的,本公司可以取消该客户的会员资格,可以在不预先通知的情况下暂停或停止向其提供本网站服务全部或部分

1)会员注册时有弄虚作假行为(包含填写无效的注册信息);

2)通过充分的通讯手段也无法同客户取得联系的

3) 违反公共道德的行为或其他违反法律的行为,或者有导致这种可能的行为;

4)其他本公司认为不适当的行为。

从本网站的链接

我们不会监视或审查链接到本网站或从本网站链接的其他网站的内容。 在这些网站上表达的观点或发布的资料并不一定为我们所共享或认可,不应被视为这些观点或资料的发行人。 请注意,我们对这些网站的隐私惯例或内容不承担责任。 我们建议用户在离开本网站时应注意并阅读这些网站的隐私声明。 在披露任何个人信息前,您应该自己对链接到本网站或通过本网站访问的任何其他网站的安全性和可靠性进行评估。 对由于您向第三方披露个人信息而导致的任何损失或损害,公司概不负责。

版权

版权所有。 除非另有说明,世嘉智尼网站上的所有文本、图像、图形和视频均受版权法和其他保护条款的约束。 网站页面上可能会有来自第三方的信息,这些信息受第三方版权的约束。 不得出于商业目的,将世嘉智尼网站的内容进行复制、发行、修改或供第三方使用。 关于转载或使用方面的信息,请直接与我们联系。

Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.