挂钩基础知识

挂钩基础知识

挂钩用于将各种物品如衣物、包、厨房用具和电线挂在墙壁、家具和其他设备上。
在本章中将介绍世嘉智尼各种独特挂钩的基本信息,以及挂钩的选型方式。

什么是挂钩?

挂钩用于悬挂各种物品,可以安装在墙壁、家具或设备内部。在英文中,它被称为“hook”,根据其形状和用途,也可以称为衣架、帽架或衣帽钩。

挂钩的类型

按形状选择

标准挂钩

标准的通用型壁挂式挂钩有多种设计可供选择。提供各种挂钩以满足不同品味,包括复古、现代和奢华设计。

还有可以悬挂两个或更多物品的双头挂钩以及可以左右旋转的旋转挂钩可供选择。正如视频中所示,我们的部分旋转挂钩是无摩擦的,部分带摩擦。
硅橡胶挂钩

这些安全挂钩采用硅橡胶制成,以防小孩意外碰撞时受到保护。该系列包括许多具有可爱圆润形状的挂钩,而每个挂钩内部的金属芯则提供了足够的承载能力。

磁力挂钩

磁力挂钩可以利用磁力附着在冰箱、金属柜体上。

扣环挂钩

扣环有一个环形挂钩,其一部分可以上下移动。当作为挂钩使用时,可移动的部分会卡回原位,防止悬挂的物体掉落。有些类型的挂钩可以左右旋转90°,而另一些则可以与锁一起使用,以增加安全性。

收藏式挂钩

收藏式挂钩的设计简洁,挂钩前端在不使用时可折叠起来。

还有可以安装在台面底部的型号可供选择。
门挡挂钩

门挡挂钩兼具门挡和挂钩的功能。它们非常适合用于厕所隔间门等。

其他挂钩

还有一些挂钩是为特定目的设计的,比如用于挂衣架或领带。

吊板

吊板是带有长嵌条的悬挂支架,用于悬挂面板等。可轻松安装和拆卸面板,无需任何工具。

按安装位置选择

墙壁和侧板
顶板和台面

挂钩通常安装在墙壁上,如左图所示,但也有可以安装在顶板上或台面底部的挂钩。

按品牌选择

Zwei L 系列

Zwei L 将深邃感与包容性的曲线以及令人欣赏的直线相结合,呈现出简洁的布局,以匹配各种环境。镜面抛光能够反射其周围环境,而缎面处理则温和地吸收色彩,在不同的空间中创造出一种俏皮的和谐。
使用与相同表面处理的拉手和旋钮搭配的Zwei L挂钩,可实现整体设计的协调。

PXB 系列

LAMP的PXB系列拥有许多独特的设计,从具有复古魅力的乡村风格挂钩,到色彩鲜艳的硅橡胶型号。由于其特殊的构造,安装螺钉隐藏,挂钩本身的设计不会与空间内饰产生冲突。(部分产品为表面安装。)
此外,还有可以与拉手、毛巾架、开关和插座完全协调的产品。

挂钩的承重

在选择挂钩时,需要考虑悬挂在其上的物体的重量。
挂钩的承重表示为“承重N”或“承重kgf”,这代表它们能够承受的负载。一定要选择承重超过悬挂物体重量的挂钩。

承重是通过轻轻向图示方向施加载荷进行测试的。挂钩安装的墙壁的强度也很重要。确保挂钩安装在足够坚固的墙壁上,并且如果在恶劣条件下使用,一定要先进行测试。
世嘉智尼挂钩种类丰富,高度从25mm到300mm不等、承重从大约1kg到100kg。

筛选搜索结果以轻松找到挂钩

使用网站的筛选搜索功能可以轻松找到所需的挂钩。在链接的产品页面左侧(见下文)列出了“类型”“承重kgf”“颜色”和“安装类型”等类别。勾选所需字段,符合标准的产品将会显示出来。

Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多