打造安全方便的工作台:抬起式工作台

日本山金工业在物流车间的工作台上采用了我司抬起协助阻尼器LAD型。

客户课题

客户课题

  1. 在物流包装流水线上跨越输送机需要使用梯子,存在安全隐患。
  2. 此外,抬起的盖板如果突然下落,会有夹手风险。

产品信息

抬起协助阻尼器 LAD

— 利用独创性机构《LAPCON》的功能,即使从顶板松开手,阻尼器会在关闭过程中发挥作用,从而减轻“叭嗒”一声冲击、缓慢安静地关闭顶板。即使很小的开启角度,阻尼器也可发挥作用。
— 利用抬起协助功能,可轻松打开顶板。
— 可后安装,无需对现有工作台进行加工。

*截至2023年12月15日的信息。

解决方案

解决方案

  1. 提起盖板即可安全通过,无需跨越传送带,提高了便利性,消除安全隐患。
  2. 抬起更轻松,阻尼缓慢下落,提高安全性。

LAD抬起协助阻尼器安装在桌板背面。抬起协助功能,用很小的力就可将桌板抬起。此外,关闭时阻尼生效,关闭缓慢静音。

示意图:在操作过程中,包裹从传送带上进行传送;休息时,可将桌面抬起以方便通过。

该产品有助于提高物流车间的安全性。如下视频所示,桌面可以轻松抬起并缓慢关闭。

薄型设计,不干涉通道空间。开启后进突出35mm。

山金工业的工作台解决了物流包装线上的安全问题。例如在通过传送带时,传送带突然下落,会有夹手风险。而用梯子跨过传送带也存在一定安全隐患。
LAD抬起协助阻尼器不仅可以在物流场所使用,还可用于店铺柜台等多种场景。

拍摄合作,照片提供
山金工业株式会社

最近查看的项目

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多