Études de cas OEM et ODM
Étude de cas n°1
Vous devez améliorer une installation tout en permettant une fermeture amortie
Problèmes liés au projet
Afin d'être fixé sur des produits d'ameublement fabriqués en série, le support de couvercle d'origine devait être ajusté pour accélérer le temps d'installation. Le principal défi était de développer un support de couvercle facile à fixer tout en conservant sa fonction de fermeture amortie.
La solution de Sugatsune
Nous l'avons redessiné de manière à ce qu'il soit aligné avec le bord avant du meuble et fixé avec des vis. L'installation ne nécessite aucune expertise. Lorsque le clapet est ouvert, des ressorts internes facilitent son soulèvement. Lorsque le clapet est fermé, des amortisseurs le rendent plus souple. En outre, lorsque le clapet est relâché au-delà d'un certain angle jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert, il se maintient en place. Sugatsune a apporté une solution technique répondant spécifiquement à tous les besoins de l'utilisateur final.
Étude de cas n° 2
Vous devez suivre une trajectoire d'ouverture unique, dans un espace très limité
Problèmes liés au projet
À l'intérieur du cadre de la porte et autour de la charnière se trouvaient de nombreux câbles et composants. Il restait très peu d'espace pour installer la charnière. De plus, il était nécessaire de minimiser l'espace entre la porte et le cadre pour limiter l'entrée de corps étrangers dans le compartiment intérieur.
La solution de Sugatsune
L'installation a été repensée en alignant simplement la charnière avec le bord avant de l'armoire et en le fixant à l'aide de vis. Son installation ne nécessite aucune expertise. Lorsque le clapet est ouvert, des ressorts internes permettent de le soulever plus facilement. Lorsque celui-ci est fermé, des amortisseurs lui permettent de se fermer en douceur. En outre, lorsque le clapet est ouvert au-delà d'un certain angle, il se maintient en place. Sugatsune a apporté une solution technique répondant spécifiquement à tous les besoins de l'utilisateur final.
Étude de cas n° 3
Vous avez besoin d'une charnière facile à installer et pouvant être fixée à des angles multiples
Problèmes liés au projet
Les téléphones portables à clapet devaient être plus petits et avaient également besoin d'une charnière capable de maintenir l'écran sous plusieurs angles définis. Les charnières à clapet précédentes nécessitaient des adhésifs pour les fixer, ce qui ne facilitait pas le processus de production, en raison de la nécessité d'attendre que l'adhésif durcisse. La demande de l'équipementier incluait une requête visant à simplifier le processus d'installation. Maintenir une capacité de charge élevée était également un aspect important.
La solution de Sugatsune
La Motion Design Tech de Sugatsune comprend le mouvement à clic. Grâce à cette technologie, il est possible de faire en sorte que les charnières s'enclenchent et se maintiennent à un certain angle. Nous avons proposé au client plusieurs options avec des quantités variables de couple et plusieurs variations tactiles. En proposant au client un certain nombre de choix, nous avons pu nous rapprocher au mieux du mouvement souhaité par celui-ci. Non seulement, la charnière s'enclenche à certains angles, mais elle maintient également l'écran en butée libre à n'importe quel angle, ce qui augmente le confort d'utilisation. De plus, nous avons designé la charnière en une unité. Il est donc devenu possible de l'installer sans utiliser d'adhésifs. Nous avons également obtenu une capacité de charge élevée en créant une nouvelle structure à billes. Nous avons également conçu un capuchon à placer au-dessus de la charnière. Ainsi, même si le modèle de téléphone change, il est facile de le coordonner en changeant simplement la couleur du capuchon de la charnière, ce qui apporte une valeur ajoutée et répond aux exigences de notre client.
Étude de cas n° 4
Espace d'installation très limité
Project Issues
A desire to make a top opening lid close softly when released. Installation space was too small to use a regular butt hinge or damper hinge. The customer wanted to know whether it was possible to have a damper hinge function in a small space.
Sugatsune's solution
By reducing the hinge to only the axis, it was possible to make the hinge smaller. Also, by combining the components of the hinge into a single unit, it became easier to both attach and detach, an additional advantage for the customer.