- Meubles et produits architecturaux
- LAMP Brand
- Matériel d'acier inoxydable
Matériel d'acier inoxydable
Qu'est-ce que l'acier inoxydable ?
L'acier inoxydable est un alliage à base de fer composé d'un minimum de 11 % de chrome. D'autres éléments tels que le carbone, le nickel, le molybdène ou autres peuvent également être ajoutés afin d'améliorer la résistance à la chaleur, aux acides ou à la traction en fonction des besoins spécifiques. La résistance à la rouille est la propriété la plus connue de l'acier inoxydable, résultat de la combinaison du chrome avec l'oxygène de l'air et de la formation d'un film de passivation à la surface qui bloque la pénétration de l'oxygène. En fonction de sa composition, il se divise en de nombreux types. Les deux types suivants sont parmi les plus courants.
Les types les plus courants sont SUS303, SUS304 et SUS316. Le SUS303 contient une petite quantité de molybdène en plus du chrome et du nickel et offre une résistance particulièrement effic aux rayures. Le SUS304 est couplé au chrome et au nickel, ce qui le rend plus résistant à la corrosion et plus facile à traiter, ce qui en fait un matériau largement utilisé. Le SUS316 est couplé au chrome et au nickel et contient plus de molybdène que le SUS303. Bien qu'il s'agisse d'un matériau coûteux, il offre une très bonne résistance à la corrosion.
TCes types d'acier inoxydable contiennent très peu ou pas de nickel. Le plus couramment utilisé est le SUS430, qui, bien que moins résistant à la corrosion que le SUS304 ou le SUS316, est relativement moins cher. Ce type d'acier inoxydable est magnétisé.
Le chrome (Cr) se combine avec l'oxygène du milieu ambiant et forme un film de passivation.
L'acier inoxydable et les climats humides
L'acier inoxydable se caractérise par sa résistance à la rouille, ce qui en fait un matériau idéal pour les habitations situées dans des climats humides. Comme l'acier inoxydable forme naturellement un film de passivation pour se protéger de la pénétration d'oxygène, il résiste à la rouille même lorsqu'il est rayé.
Surface sans distorsion, comme un miroir
Au premier coup d'œil, nos finitions miroir semblent immédiatement différentes. Sans distorsion, la surface plane a été polie pour ressembler à un miroir. Quelque chose qui ne peut être accompli qu'avec de l'expérience et des techniques de haut niveau. En faisant un effort supplémentaire pour polir avec une grande précision, la beauté inhérente du métal devient visible à l'œil nu.
Les « ondulations » du satin créent une texture semblable à celle de la soie.
Les finitions satinées changent visuellement selon la position, la longueur et la distance des touches. Nos finitions satinées sont d'une finesse soyeuse, et se caractérisent par une sensation d'uniformité précise.
Les techniques de haut niveau créent des lignes de lumière
Différentes finitions peuvent être incorporées dans un seul produit.
Le plus haut niveau de compétence en matière de polissage est évident dans les lignes fines et droites sans distorsion.
Des produits faits pour durer. Tous les produits en acier inoxydable.
Par exemple, si vous avez une caméra de surveillance qui doit être fixée en position, nous avons des charnières à couple en acier inoxydable. Nous proposons également des fixations en acier inoxydable pour les cadres de porte qui doivent être étanches à la poussière et à l'eau. Nous avons développé de nombreux produits entièrement en acier inoxydable pour des solutions à long terme.
La grande poignée encastrée est recommandée pour les véhicules industriels et publics spéciaux et les conteneurs. Les vis et écrous inclus sont entièrement fabriqués en acier inoxydable.
Les produits SUS316 et SCS14 peuvent être utilisés dans l'industrie maritime
Aux États-Unis, en Europe et dans d'autres régions où le marché de la marine est florissant, les gens associent Sugatsune à l'acier inoxydable. Pour les bateaux de croisière et les yachts qui sont exposés à l'eau de mer et aux brises marines, une résistance à la rouille encore plus importante est nécessaire, et nous avons de nombreux produits en SUS316 et SCS14 (équivalent du SUS316) idéaux pour ces environnements difficiles.
Traitement soigné des bords
La plaque de sortie modèle PXP-ES (Cool Metal Series) et la plaque de sortie hôtel modèle PXP-ES01M (Cool Metal Series) présentent un design minimaliste. En raison de la simplicité du design, la finition des bords détermine le design. Nous avons donc porté une attention particulière à ce que le produit soit sûr tout en ayant des bords brillants.
Large gamme de produits
Une variété de produits en acier inoxydable, notamment des charnières, des crochets, des glissières et des poignées, est disponible.
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.