- Meubles et produits architecturaux
- Recherche par série
- LAMP Brand
- Finitions artisanales
Finitions artisanales
Le matériel métallique peut être rehaussé de nombreux styles et couleurs différents,
y compris des finitions miroir et satinées.
Miroir
Satiné
Placage/peinture/anodisation
Impression/Traitement spécial
Notre engagement envers les finitions artisanales
Les articles de la marque LAMP de Sugatsune sont non seulement très fonctionnels et ont un design agréable, mais aussi très bien finis.
Le matériel d'intérieur et d'ameublement est peut-être petit, mais chaque pièce se distingue.
Notre engagement envers l'intérieur et l'ameublement est qu'en plus d'un design et d'une fonction de premier ordre, Le matériel doit également être visuellement remarquable.
Sugatsune prête attention aux plus petits détails des finitions.
Des finitions miroir qui ressemblent à un vrai miroir.
Au premier coup d'œil, nos finitions miroir semblent immédiatement différentes.
Sans distorsion, la surface plane a été polie pour ressembler à un miroir.
Quelque chose qui ne peut être accompli qu'avec de l'expérience et des techniques de haut niveau.
En faisant l'effort supplémentaire de polir avec une grande précision,
la beauté inhérente du métal devient visible à l'œil nu.
Un exemple de produit LAMP
avec un reflet comme un miroir.
Le type de polissage le plus courant.
Les rayures et les déformations ressortent.
Les rayures et les déformations ressortent.
Les finitions satinées changent visuellement selon la position, la longueur et la distance des touches.
Nos finitions satinées sont d'une finesse soyeuse, et se caractérisent par une sensation d'uniformité précise.
Les techniques de haut niveau créent des lignes de lumière
Différentes finitions peuvent être incorporées dans un seul produit.
Le plus haut niveau de compétence en matière de polissage est évident dans les lignes fines et droites sans distorsion.
Les finitions métalliques ne se limitent pas à l'argent et à l'or.
Est-ce un crochet en cuir ?
Non, il s'agit en fait d'un matériel en métal.
Il est possible de créer des éléments semblables à du cuir, mais avec une plus grande précision et une plus grande résistance que le cuir véritable.
Lorsque l'on recherche des solutions de produits, de nombreux problèmes peuvent être résolus grâce à l'engagement de Sugatsune en matière de finitions.
Défier de nouveaux horizons
La poterie rétrécit pendant le façonnage, ce qui rend difficile le contrôle précis des dimensions. Grâce aux processus de contrôle de qualité élevés de Sugatsune, nous avons pu surmonter ces problèmes et fabriquer ce type de finition.
La technologie permet d'imprimer avec précision sur des pièces métalliques. Avec un équilibre parfait entre la coloration originale du métal et la sensation du papier, après de nombreuses tentatives, nous avons réussi à produire la couleur exacte que nous voulions.
En partant du désir de créer des produits qui s'harmonisent avec les intérieurs japonais, nous sommes arrivés à la technologie de la laque UV qui permet de créer des produits d'une couleur riche et profonde.
Des possibilités de finition infinies
Même avec le même matériau, différentes finitions peuvent créer des expressions visuelles très différentes.
Même avec des couleurs et des finitions de niche, faites confiance à Sugatsune, qui produit des ferrures depuis plus de 90 ans.
Conçu pour durer
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.