- Mobili e prodotti architettonici
- LAMP Brand
- Hardware in acciaio inossidabile
Hardware in acciaio inossidabile
Cos'è l'acciaio inossidabile?
L'acciaio inossidabile è una lega a base di ferro realizzata con un minimo dell'11% di cromo. Possono inoltre essere aggiunti ulteriori elementi come carbonio, nichelio, molibdeno o altro per migliorare la resistenza al calore, agli acidi o alla trazione secondo le specifiche esigenze. La resistenza alla ruggine è la proprietà più nota dell'acciaio inossidabile, risultato della combinazione del cromo con l'ossigeno nell'aria e della formazione di una pellicola di passivazione sulla superficie che blocca l'ingresso di ossigeno. A seconda della composizione, è diviso in molti tipi. I seguenti due sono alcuni dei più comuni.
I modelli più comuni sono SUS303, SUS304 e SUS316. Il modello SUS303 contiene una piccola quantità di molibdeno oltre a cromo e nichelio e offre una resistenza ai graffi particolarmente buona. Il modello SUS304 ha cromo e nichelio aggiunti, per renderlo più resistente alla corrosione e più facile da lavorare, rendendolo ampiamente utilizzato. Il modello SUS316 ha cromo e nichel aggiunti insieme a più molibdeno rispetto al modello SUS303. Sebbene sia un materiale costoso, offre un'ottima resistenza alla corrosione.
Questi tipi di acciaio inossidabile contengono pochissimo nichelio o per nulla. Il modello più comunemente usato è il SUS430, che sebbene meno resistente alla corrosione rispetto al SUS304 o SUS316, è relativamente più economico. Questo tipo di acciaio inossidabile è magnetizzato.
Acciaio inossidabile e climi umidi
L'acciaio inossidabile è caratterizzato dalla sua resistenza alla ruggine, che lo rende un materiale ideale per le case in climi umidi. Poiché l'acciaio inossidabile forma naturalmente una pellicola di passivazione per proteggerlo dall'ingresso di ossigeno, è resistente alla ruggine anche se graffiato.
Superficie priva di distorsioni simile a uno specchio
A prima vista, le finiture dei nostri specchi appaiono immediatamente diverse. Senza distorsioni, la superficie piana è stata lucidata per assomigliare a uno specchio. Qualcosa realizzabile solo con esperienza e tecniche di alto livello. Facendo uno sforzo ulteriore per lucidare con una grande precisione, la bellezza intrinseca del metallo diventa visibile a occhio nudo.
Le "increspature" satinate creano una trama simile alla seta
Le finiture satinate cambiano visivamente a seconda della posizione dei tratti, della lunghezza e della distanza. Le nostre finiture di raso sono di lucentezza serica e sono caratterizzate da un senso di precisa uniformità.
Tecniche di alto livello creano linee di luce
Diverse finiture possono essere incorporate in un unico prodotto.
Il più alto livello di abilità di lucidatura è evidente nelle linee sottili e dritte senza distorsioni
Prodotti fatti per durare. Tutti i prodotti in acciaio inossidabile.
La presa a incasso grande è consigliato per veicoli e container speciali industriali e pubblici. Le viti e i dadi inclusi sono realizzati interamente in acciaio inossidabile.
I prodotti SUS316 e SCS14 possono essere utilizzati nell'industria nautica
Negli Stati Uniti, in Europa e in altre regioni in cui il mercato nautico è fiorente, le persone associano Sugatsune all'acciaio inossidabile. Per le navi da crociera e gli yacht esposti all'acqua di mare e alle brezze marine, è necessaria una resistenza alla ruggine ancora maggiore e abbiamo molti prodotti realizzati in SUS316 e SCS14 (equivalente a SUS316) che sono ideali per ambienti così difficili.
Attenta lavorazione dei bordi
La piastra di uscita modello PXP-ES (serie "Cool Metal") e la piastra di uscita hotel modello PXP-ES01M (serie "Cool Metal") presentano un design minimalista. A causa della semplicità della progettazione, la finitura dei bordi determina la progettazione, e per questa ragione noi abbiamo prestato particolare attenzione a garantire che il prodotto sia sicuro pur avendo bordi brillanti.
Ampia gamma di prodotti
È disponibile una varietà di prodotti in acciaio inossidabile tra cui cerniere, ganci, scorrevoli e maniglie.
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.