- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- Suche nach Serien
- LAMP Brand
- Crafted Finishes
Handwerkliche Oberflächen
Metallbeschläge können mit vielen verschiedenen Stilen und Farben veredelt werden, einschließlich Spiegel- und
Satinoberflächen.
Spiegel
Satin
Beschichtung/Farbe/Eloxierung
Drucken/Spezialbehandlung
Unser Engagement für handwerkliche Oberflächen
Die Beschläge der Marke LAMP von Sugatsune zeichnen sich nicht nur durch hohe Funktionalität und großartiges Design aus, sondern auch durch eine sorgfältige handwerkliche Verarbeitung.
Möbelbeschläge mögen klein sein, aber jedes Stück sticht durch eine Besonderheit hervor.
Unsere Verpflichtung an Interieur und Möbel ist, dass neben Top-Design und Funktion auch die Beschläge optisch überzeugen müssen.
Sugatsune achtet auf die kleinsten Details der Oberflächen.
Spiegeloberflächen, die einem echten Spiegel gleichen.
Auf den ersten Blick wirken unsere Spiegeloberflächen sofort anders.
Ohne Verzerrungen wurde die ebene Oberfläche so poliert, dass sie einem Spiegel ähnelt.
Etwas, das nur mit Erfahrung und hochentwickelten Techniken zu erreichen ist.
Durch den Mehraufwand beim Polieren mit großer Präzision wird die
dem Metall innewohnende Schönheit mit bloßem Auge sichtbar.
Ein Beispiel für ein LAMP-Produkt
mit einer Reflexion wie ein Spiegel.
Die am häufigsten vorkommende Art der Politur.
Die Kratzer und Verzerrungen fallen auf.
Satin-"Ripples" erzeugen eine seidenartige Textur
Satinierte Oberflächen verändern sich optisch je nach Position, Länge und Abstand der Striche.
Unsere satinierten Oberflächen sind seidig fein und zeichnen sich durch ein Gefühl präziser Gleichmäßigkeit aus.
Hochpegeltechniken erzeugen Lichtlinien
Verschiedene Oberflächen können in ein einziges Produkt eingearbeitet werden.
Die höchste Stufe der Polierkunst zeigt sich in den feinen, geraden Linien ohne Verzug.
Die Metalloberflächen sind nicht nur auf Silber und Gold beschränkt.
Ist das ein Lederhaken?
Nein, es handelt sich tatsächlich um Metallbeschläge.
Es können lederähnliche Oberflächen geschaffen werden, jedoch mit höherer Präzision und mehr Widerstandskraft als bei echtem Leder.
Auf der Suche nach Produktlösungen können viele Probleme durch Sugatsunes Hingabe zu Oberflächen gelöst werden.
Neue Horizonte entdecken
Keramik schrumpft während der Formgebung, was eine präzise Kontrolle der Abmessungen erschwert. Mit den hohen Qualitätskontrollprozessen von Sugatsune konnten wir diese Probleme überwinden und diese Art von Oberfläche herstellen.
Die Technologie zum Präzisionsdruck auf Metallbeschlägen. Mit einer Balance zwischen der ursprünglichen Färbung des Metalls und der Haptik des Papiers ist es uns nach zahlreichen Versuchen gelungen, genau die Farbe zu erzeugen, die wir haben wollten.
Aus dem Wunsch heraus, Produkte zu schaffen, die zu japanischen Inneneinrichtungen passen, kamen wir zur UV-Lacktechnologie, die Produkte mit einer wunderbar satten und tiefen Farbe erzeugt.
Unendliche Oberflächenmöglichkeiten
Selbst bei gleichem Material können verschiedene Oberflächen sehr unterschiedliche visuelle Ausdrücke erzeugen.
Verlassen Sie sich auch bei Nischenfarben und -oberflächen auf Sugatsune, das seit über 90 Jahren Beschläge herstellt.
Hergestellt für die Ewigkeit
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.