- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- Sugatsune Europe GmbH präsentiert das neue innovative ALT-System
Einschubtüren, einfach gedacht: Sugatsune Europe GmbH präsentiert das neue innovative ALT-System Aktualisieren:2023.10.01
Sugatsune Europe stellt seine neueste Innovation im Bereich der platzsparenden Einschiebetürsysteme vor – das ALT-ST System. Mit der neuesten Ergänzung der Serie, können Schranktüren mühelos in Schränke eingefahren werden, wodurch im Raum wertvoller Platz frei wird.
Sugatsune Europe stellt seine neueste Innovation im Bereich der platzsparenden Einschiebetürsysteme vor – die ALT-Serie.
Stellen Sie sich eine Küche vor, in der Kochgeräte wie von selbst verschwinden, wenn sie nicht mehr benötigt werden, oder ein Wohnzimmer, in dem der Fernseher wie von Zauberhand erscheint, wenn er gebraucht wird. Mit dem ALT-ST System sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Vom Tiny House bis hin zu großen Räumen, schafft das ALT-ST ein aufgeräumtes Wohngefühl und vereint zeitlose Eleganz mit funktionaler Schlichtheit.
Ein besonderer Vorteil ist die einfache Montage. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Einschiebetürsystemen zeichnet sich das ALT-ST System durch seine Einfachheit und Langlebigkeit aus. Dieses System wurde auch so optimiert, dass die Montage unkompliziert von statten geht.
Um das sonst übliche Durchhängen von Schranktüren zu verhindern, wurde beim ALT-ST System weitergedacht und eine Nachjustierfunktion mittels fünf Stufen eingebaut, um die Tür wieder auf den perfekten Winkel einzustellen. Neben dem speziellen Anti-Türabsenkungssystem schließen die Türen dank Soft-Close sanft und geräuscharm, auch wenn sie kraftvoll geschlossen werden. Für zusätzliche Sicherheit und Komfort ist das ALT-ST mit sanft schließenden Scharnieren unserer Olympia-Serie ausgestattet, die bereits im System enthalten sind und daher kein weiteres Zubehör benötigen.
Die Serie ALT von Sugatsune ist in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Türmaße in aufliegender oder einliegender Variante erhältlich – Lassen Sie sich bei der Umgestaltung Ihrer Wohnräume inspirieren!
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.