Die Leistungsfähigkeit der Sugatsune One-Stop-Produktion: Führungsschienen

Mehrrollen-Linearschlitten-System MLG

Vertriebsabteilung, Entwicklungsabteilung, Qualitätssicherungsabteilung, Einkaufsabteilung
Entwickelt von der Konzeption bis zum Endprodukt durch Sugatsunes One-Stop-System.

In dieser Fallstudie stellen wir das "Multi-Roller Linear Slide System MLG" vor. Dieses Produkt ermöglichte es Kunden mit beschränkten Platzverhältnissen, Schubladenführungen zu verwenden, die sich vertikal und diagonal bewegen können.

PROBLEM

Schlüsselfaktor

  1. Der Bedarf an Gleitschienen, die vertikal oder diagonal in platzbeschränkten Geräten verwendet werden können.
  2. Konventionelle Schienen lassen sich im zeitlichen Verlauf immer schwieriger bewegen, da es zu einem Kriechphänomen kommt, wenn die Schiene vertikal oder diagonal verwendet wird. Dieses Problem führt schließlich zur Überlastung des Motors und zum Stillstand des Geräts.

Produktinformationen

MLG

Mehrrollen-Linearschlitten-System MLG

— Leichtgängige Bewegung auch in vertikaler und diagonaler Richtung
— Test mit 300.000 Zyklen wurde mit einer Geschwindigkeit von 200 mm/Sek in einem Abstand von 100 mm durchgeführt. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
— Kann in Kombination mit Motorantrieben verwendet werden, da es kein "Kugelkriechen" gibt.

LÖSUNG

Die Lösung

  1. Die Entwicklung von Spezialschienen mit einem einzigartigen Design, das auch bei vertikaler oder diagonaler Anwendung nicht kriecht und sich ohne Einschränkung bewegt.

Die MLG Entwicklung

Ein Kunde verwendete Gleitschienen mit Kugellagern, wie die Aluminium Minigleitschiene ARW2-16 und die Aluminium Minigleitschiene AR3-16, in motorbetriebenen Geräten.
Während eines Beratungsgesprächs teilte der Kunde mit, dass die Bewegung immer langsamer und schwieriger wurde. Dies führte zum Stillstand des Geräts aufgrund der Überlastung des Motors.
Die Ursache für dieses Problem war das Kriechphänomen*, das durch die vertikale Verwendung von Gleitschienen mit Kugellagern verursacht wird. Um dieses Problem zu lösen, haben wir mit der Entwicklung einer Schiene begonnen, die kein Kriechen verursacht (d. h. sie stoppt nicht auf halber Strecke und bewegt sich reibungslos).

*Kriechphänomen: ein Phänomen, das bei Objekten oder Möbeln auftritt, die mit kugelgelagerten Gleitschienen ausgestattet sind, bei denen sich die Kontaktpunkte der Kugeln verschieben. Dies führt zu unterschiedlicher Belastung während der Bewegung. Beim Kriechphänomen bewegt sich die Gleitschiene in einem geringeren Ausmaß als der Weg, den sie zurücklegen muss, was wiederum eine langsamere Bewegung zur Folge hat (auch als Kugelkriechen bekannt).

Aluminium Minigleitschiene ARW2-16

Aluminium Minigleitschiene ARW2-16
Hergestellt aus extrudiertem Aluminium für geringe Biegung und kompakte Größe.

Einzigartige Struktur eliminiert das Kriechphänomen!

Einzigartige Struktur eliminiert das Kriechphänomen!

Um das "Kriechphänomen" zu verhindern, wurde die einzigartige "Multirollen-Struktur" von Sugatsune entwickelt. Mehrere Kugellager befinden sich in den Rollen des Schienenwagens, wodurch ein Mechanismus entsteht, der unausgeglichene Lasten aufnehmen kann, wenn er vertikal oder in einem Winkel verwendet wird.
Dieser Mechanismus verhindert, dass sich die Kontaktpunkte der Kugeln verschieben, so dass der Wagen reibungslos bewegt werden kann, ohne anzuhalten und ein "Kriechen" vermieden wird. Das "Mehrrollen-Linearschlitten-System MLG" wurde in Japan patentiert und hat den internen 300.000-Zyklen-Test bestanden, der seine Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.33

Mehrere Wagen für mehr Gestaltungsfreiheit!

Zusätzlich zu Schiene und Wagen werden die MLG-Modelle mit individuellen Montageplatten verkauft.
Mehrere Wagen können auf einer Schiene verwendet werden, was ein hohes Maß an Designfreiheit ermöglicht. Dadurch eignen sie sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich der Medizintechnik, der Lebensmittelindustrie und der Analysegeräteindustrie.

#4573

Bitte kontaktieren Sie uns.

Die fortschrittliche Technologie und die umfassende Erfahrung der Sugatsune-Produktion, Design- und Entwicklungsabteilungen & können Ihre Ideen gestalten.
Wir bieten eine breite Palette von Produkten an, von Katalogprodukten über OEM-Produkte in verschiedenen Größen und Farben bis hin zu ODM-Produkten einschließlich Planung und Design.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren