Casos de estudio de OEM y ODM
Caso de estudio 1
Se necesitaba mejorar la instalación y también implementar la función de cierre suave
Problemas del proyecto
Para poder acoplarse a los productos de mobiliario fabricados en serie, era necesario ajustar la posición del compás de cierre suave para acelerar el tiempo de instalación. El principal reto de diseño era desarrollar un compás fácil de montar que mantuviera su función de cierre suave.
Solución de Sugatsune
Rediseñado para que se fije simplemente alineándolo con el borde frontal del mueble y fijándolo con tornillos. La instalación no requiere conocimientos técnicos. Cuando la solapa está abierta, los resortes internos facilitan su elevación; cuando la solapa está cerrada, los amortiguadores permiten su cierre suave. Además, cuando la solapa se suelta al pasar un cierto ángulo hasta que se abre por completo, se mantiene en su sitio. Sugatsune ofreció una solución de ingeniería que atendía específicamente a todas las necesidades del usuario final.
Caso de estudio 2
Se necesitaba seguir una trayectoria de apertura única; el área de instalación también era muy limitada
Problemas del proyecto
Dentro del marco de la puerta y alrededor de la bisagra había numerosos cables y componentes. Había grandes restricciones de espacio para realizar la instalación de la bisagra. Además, era necesario minimizar el espacio entre la puerta y el marco para impedir la entrada de residuos extraños en el compartimento interior.
Solución de Sugatsune
La instalación se rediseñó simplemente alineando la bisagra con el borde frontal del armario y fijandola en su lugar con tornillos; la instalación no requiere experiencia. Cuando la solapa se abre, los resortes internos facilitan su elevación; cuando la solapa se cierra, los amortiguadores permiten que se cierre suavemente. Además, cuando el compás se abre más allá de un cierto ángulo, se mantiene en su sitio. Sugatsune ofreció una solución de ingeniería que atendía específicamente a todas las necesidades del usuario final.
Caso de estudio 3
Se necesitaba una bisagra fácil de instalar que pudiese sujetarse en múltiples ángulos
Problemas del proyecto
Los teléfonos móviles plegables tenían que ser más pequeños y también necesitaban una bisagra capaz de mantener la pantalla en varios ángulos establecidos. Las bisagras plegables anteriores requerían adhesivos para su fijación, lo que aumentaba la complejidad de la producción debido a la necesidad de esperar a que el adhesivo se endureciera. La consulta del OEM incluía una petición para simplificar el proceso de instalación. También era importante mantener una alta capacidad de carga.
Solución de Sugatsune
La tecnología del movimiento de Sugatsune incluye el movimiento clic. Gracias a esta tecnología, es posible que las bisagras encajen en su sitio y se mantengan en un ángulo determinado. Presentamos al cliente varias opciones con distintas cantidades de par de torsión y diversas variaciones táctiles. Al ofrecer una serie de opciones al cliente, hemos podido acercarnos lo mejor posible al movimiento deseado por el cliente. La bisagra no solo se encaja en determinados ángulos, sino que también sujeta la mampara mediante una parada libre en cualquier ángulo, lo que aumenta la comodidad de uso. Por otra parte, al combinar la bisagra en una unidad, se ha hecho posible la instalación sin el uso de adhesivos. También hemos alcanzado una gran capacidad de carga mediante la creación de una nueva estructura de bolas. También hemos creado una tapa que se coloca en la parte superior de la bisagra. De este modo, nos aseguramos de que, aunque el modelo de teléfono cambiara, fuese fácil de coordinar con un simple cambio de color de la tapa de la bisagra; de esta forma se ha aportado un valor adicional y se han resuelto los requisitos de diseño de nuestros clientes.
Caso de estudio 4
Espacio de instalación muy limitado
Problemas del proyecto
El deseo de hacer que un compás de apertura superior se cierre suavemente al soltarlo. El espacio de instalación era demasiado pequeño para utilizar una bisagra plana o una bisagra con amortiguación. El cliente quería saber si era posible hacer funcionar una bisagra con amortiguación en un espacio reducido.
Solución de Sugatsune
Al reducir la bisagra a tan solo el eje, ha sido posible hacerla más pequeña. Además, al combinar los componentes de la bisagra en una sola unidad, resultaba más fácil de acoplar y desacoplar, una ventaja adicional para el cliente.