Hardware in ottone

Cos'è l'ottone?

L'ottone è una lega di rame e zinco, con un contenuto minimo del 20% per il successivo. Alcuni strumenti, come le trombe o il corno, sono fatti di questo materiale, tanto che una parte dell'orchestra è stata chiamata la sezione degli ottoni. L'ottone è anche usato per fare monete da 5 yen e altari buddisti.

Le proprietà e il colore dell'ottone variano a seconda del rapporto tra rame e zinco, con il colore che generalmente diventa più chiaro all'aumentare del rapporto di zinco e più rosso al diminuire. Con un peso specifico di 8,45, è più pesante di un pezzo di acciaio inossidabile di dimensioni simili, che ha un peso specifico da 7,7 a 7,9. Un'altra caratteristica di questo prodotto è che è facile da lavorare, può essere placcato, verniciato o lucidato, consentendo una vasta gamma di forme e finiture. Una semplice differenza di finitura può cambiare in modo significativo l'espressione visiva e l'aspetto di un componente. Una finitura invecchiata lo rende adatto per interni antichi, mentre una lucidatura lucida lo rende adatto per interni moderni e lussuosi.

Un materiale molto popolare in Europa

In Europa, quando le persone si trasferiscono in una nuova casa, portano molti mobili della casa precedente. Forse è a causa di questa cultura di custodire e utilizzare cose vecchie e buone che l'ottone, sebbene sia un materiale di lusso, è molto popolare in Europa. Usando l'ottone per ganci e portasciugamani, puoi goderti un diverso tipo di design d'interni. Poiché l'ottone è spesso realizzato per fusione, nella quale viene realizzato uno stampo e l'ottone fuso viene colato nello stampo singolarmente, il prezzo è più alto rispetto ai prodotti di serie che utilizzano piastre, ma anche per questo si può godere di un aspetto gradevole.

Prodotti che usano l'ottone

Sugatsune utilizza l'ottone principalmente per ganci, copri interruttori e prese, maniglie e portasciugamani. Abbiamo una gamma di prodotti con una varietà di trame, da prodotti invecchiati che hanno un aspetto vintage robusto a prodotti con un rivestimento trasparente che blocca la splendida lucentezza dell'ottone.

Bellissimi ganci creati da tecniche di lavorazione artigianale e lucidatura

Il gancio doppio in ottone con sfera PXB-BN05 della serie "Brass Nouveau" viene prodotto versando ottone fuso in uno stampo per realizzare un prototipo, quindi premendolo con uno stampo da entrambi i lati utilizzando un metodo di produzione chiamato forgiatura e lucidando le parti sporgenti per modellare loro. La tecnica della lucidatura per rendere liscio il collegamento tra il braccio e la sfera in punta mantenendo il contorno della sfera è davvero un'opera d'arte.

La superficie di ogni parte è lucidata nella stessa direzione per una bella finitura. Inoltre, il braccio e la base vengono lucidati separatamente e quindi combinati alla fine del processo per garantire che siano lucidati fino al bordo del giunto.

Inoltre, poiché i ganci sono progettati per contenere il peso, la resistenza dovrebbe quindi essere un fattore chiave. La forgiatura consente un livello molto più elevato di resistenza del materiale rispetto al metodo di pressofusione solitamente utilizzato.

Lo speciale processo di produzione crea un aspetto e una sensazione vintage

Le serie "Aged Cast", "Aged Screw" e "Aged Base" sono formate versando ottone fuso caldo in uno stampo di sabbia. (Con alcune eccezioni) Gli stampi sono realizzati attraverso una combinazione di esperienza e ingegno. I prodotti sono realizzati con "nidi", o rientranze, per creare una superficie di colata unica.

Successivamente, viene applicato un materiale speciale e quindi viene cotto, provocando artificialmente cambiamenti come corrosione e ruggine, conferendogli un aspetto vintage unico. Questo è un prodotto unico che viene lavorato a mano in Giappone e non esistono due pezzi uguali.