Chiusura Sicura del Coperchio

Cerniere a frizione con fermo per la chiusura sicura del frigorifero portatile per uso medico

HG-DTB_Cerniere a frizione con fermo per la chiusura sicura del frigorifero portatile per uso medico
PROBLEM

Problemi Chiave

  1. La necessità di una cerniera che potesse chiudersi e inserirsi in modo sicuro nel coperchio del frigorifero portatile per evitare la fuoriuscita di aria fredda.
  2. La necessità di una coppia costante all'interno di ogni prodotto per garantire una manipolazione sicura dei contenuti interni.

Informazioni sul prodotto

Cerniera a frizione con fermo HG-DTB

Cerniera a frizione con fermo HG-DTB

La cerniera a frizione rilascia la coppia in fase di chiusura, in modo da evitare un ritorno elastico.

SOLUTION

La Soluzione

  1. Le dimensioni ridotte e la multifunzionalità della cerniera si adattano alle dimensioni compatte dell'unità e forniscono una funzionalità di fermo che impedisce il ritorno del coperchio, mantenendolo saldamente chiuso.
  2. Il controllo qualità di Sugatsune garantisce che ogni cerniera rientri nella tolleranza di coppia specificata.

Il sistema HG-DTB viene utilizzato per fissare in posizione il coperchio di un frigorifero portatile per uso medico e consente una rimozione facile e accurata del suo contenuto.
Le cerniere a frizione sono un modo comodo per tenere in posizione il coperchio o lo sportello, ma a causa della loro struttura, le cerniere a frizione normali sono soggette a un fenomeno noto come "ritorno elastico", in cui il coperchio si solleva con un piccolo contraccolpo durante la chiusura. Tuttavia, la cerniera a frizione con fermo HG-DTB impedisce il ritorno elastico.

HG-DTB_Cerniera a frizione bloccata e cerniera a frizione normale

La funzione di blocco aiuta a mantenere una temperatura statica all'interno dell'unità.

La cerniera multifunzionale HG-DTB mantiene il coperchio del frigorifero portatile saldamente chiuso senza l'uso di ferramenta aggiuntiva.. Necessaria per la corretta conservazione di vaccini e altri campioni, la cerniera di sicurezza blocca il ritorno elastico del coperchio (in posizione chiusa) e impedisce la fuoriuscita di aria fredda. Anche la struttura compatta dell'HG-DTB contribuisce al design portatile del frigorifero. Inoltre, la forza della cerniera con fermo aumenta la resistenza del coperchio alle scosse durante il trasporto.

HG-DTB_La funzione di blocco aiuta a mantenere una temperatura statica all'interno dell'unità.

Il movimento ad arresto libero consente un utilizzo facile e sicuro

Era necessario che la precisione della coppia dell'HG-DTB fosse mantenuta all'interno di un intervallo che proteggesse il contenuto del frigorifero e consentisse l'uso a mani libere del coperchio. La coppia dell'HG-DTB impedisce al coperchio di cadere o muoversi. In questo modo l'utente può maneggiare il contenuto a mani libere senza preoccuparsi che il coperchio si chiuda accidentalmente e danneggi i fragili campioni.

HG-DTB_Il movimento ad arresto libero consente un utilizzo facile e sicuro
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
You seem to be visiting from Stati Uniti d'America. Sugatsune America serves your location.