L'efficacia dei componenti Sugatsune: Guide a barra

Sistema di guide lineari a rulli multipli MLG

Reparto Vendite, Reparto Sviluppo, Reparto Assicurazione Qualità, Reparto Acquisti
Sviluppato dalla progettazione al prodotto finale attraverso il sistema unico Sugatsune.

In questo caso di studio, presentiamo il "Sistema di guide lineari a rulli multipli MLG". Questo prodotto ha permesso ai clienti con vincoli di spazio di utilizzare guide per cassetti in grado di muoversi verticalmente e diagonalmente.

PROBLEM

Problemi Chiave

  1. L'esigenza di guide di scorrimento che possano essere utilizzate in verticale o in diagonale all'interno di dispositivi dallo spazio limitato.
  2. Il movimento convenzionale delle guide diventa progressivamente più difficile con il passare del tempo a causa del fenomeno dello scorrimento che si verifica quando la guida viene utilizzata in verticale o in diagonale. Questo problema porta al sovraccarico del motore e all'arresto dell'apparecchiatura.

Informazioni sul prodotto

MLG

Sistema di Guide Lineari a più rulli MLG

— Movimento fluido anche in direzione verticale e diagonale
— È stato eseguito un test di 300.000 cicli a una velocità di 200 mm/sec a una distanza di 100 mm. Per ulteriori informazioni, contattateci.
— Può essere utilizzato in combinazione con gli azionamenti a motore, poiché non si verifica lo "strisciamento delle sfere".

SOLUTION

La Soluzione

  1. Lo sviluppo di guide speciali con un design unico che resiste allo scorrimento anche quando vengono impiegate in verticale o in diagonale e si muovono senza limitazioni.

Lo Sviluppo dell'MLG

Un cliente utilizzava guide di scorrimento con cuscinetti a sfera, come la Mini Guida in Alluminio ARW2-16 e la Mini Guida in Alluminio AR3-16, in apparecchiature azionate da motori.
Durante una consultazione, il cliente ha riferito che il movimento stava diventando gradualmente più lento e difficile da spostare. Questo ha causato l'arresto dell'apparecchiatura a causa del sovraccarico del motore.
Il problema di fondo derivava dal fenomeno dello strisciamento* causato dall'uso verticale di guide di scorrimento con cuscinetti a sfera. Per risolvere questo problema, abbiamo iniziato a sviluppare una guida che non causasse strisciamenti (cioè che non si fermasse a metà strada e si muovesse in modo fluido).

*Fenomeno dello strisciamento: fenomeno che si verifica in oggetti o mobili dotati di guide di scorrimento a sfere, in cui i punti di contatto delle sfere si spostano, determinando una diversa quantità di movimento durante la corsa. Quando si verifica il fenomeno dello strisciamento, la guida di scorrimento si muove in un intervallo più ristretto rispetto alla distanza che deve percorrere e, di conseguenza, si muove più lentamente (noto anche come strisciamento delle sfere).

Mini guida in alluminio ARW2-16

Mini guida in alluminio ARW2-16
Realizzata in alluminio estruso per garantire una bassa flessione e dimensioni compatte.

La struttura unica elimina il fenomeno dello strisciamento!

La struttura unica elimina il fenomeno dello strisciamento!

Per combattere il "fenomeno dello strisciamento", è stata sviluppata l'esclusiva "struttura a più rulli" di Sugatsune. All'interno delle guide sono collocati più cuscinetti a sfera, che creano un meccanismo in grado di sopportare carichi sbilanciati in caso di utilizzo verticale o angolare.
Questo meccanismo impedisce ai punti di contatto delle sfere di spostarsi, in modo che la guida possa scorrere agevolmente senza fermarsi, eliminando lo "strisciamento". Il "Sistema di Guide a Più Rulli MLG" è stato brevettato in Giappone e ha superato un test privato di 300.000 cicli, garantendo la sua durata e affidabilità.

Carrelli multipli per una maggiore libertà di progettazione!

Oltre alla guida e al carrello, i modelli MLG sono venduti con piastre di montaggio individuali.
È possibile utilizzare più carrelli su un'unica guida, permettendo un elevato grado di libertà nella progettazione. Questo lo rende adatto all'impiego in un'ampia gamma di settori, tra cui quello delle apparecchiature mediche, delle macchine per la lavorazione degli alimenti e delle apparecchiature di analisi.

#4573

Contattaci.

La tecnologia avanzata e la vasta esperienza degli stabilimenti Sugatsune e dei reparti di progettazione e sviluppo possono dare forma alle vostre idee.
Offriamo un'ampia gamma di prodotti, da quelli a catalogo a quelli OEM in diverse dimensioni e colori, fino ai prodotti ODM che includono la progettazione e il design.
Contattateci per ulteriori informazioni.