Prevenzione della Contaminazione dei Robot per la Ristorazione con una Soluzione per Coperchi

Prevenzione della Contaminazione degli Alimenti: Soluzione per Coperchi
PROBLEM

Problemi Chiave

  1. I coperchi ad apertura tradizionale richiedono molto spazio sia per l'apertura che per la chiusura, rendendone difficile l'utilizzo nei piccoli negozi.

Informazioni sul prodotto

BRACCETTO CON APERTURA VERSO IL BASSO / SLD

BRACCETTO CON APERTURA VERSO IL BASSO / SLD

— Dotato di tecnologia Lapcon, il braccetto ha una funzione di sollevamento assistito e di chiusura ammortizzata.
— Il coperchio si apre abbassandosi verticalmente. Quando è completamente aperto, è visibile praticamente l'intera apertura del mobile (ad eccezione dell'area in cui è montato il corpo del braccetto).
— Il coperchio si chiude lentamente grazie alla forza della molla.
*Le informazioni sono aggiornate al 25 ottobre 2021.

SOLUTION

La Soluzione

  1. Coperchio ad apertura verticale verso il basso che funziona senza problemi anche in spazi ristretti.
  2. Il Sollevamento Assistito e la Chiusura Ammortizzata migliorano il movimento del coperchio.

Elevata esigenza di coperchi per alimenti per prevenire la contaminazione

La richiesta di coperchi per alimenti è aumentata grazie alla loro capacità di aiutare a prevenire la contaminazione da goccioline come misura contro le infezioni.
Il seguente caso di studio analizza come sia stato possibile soddisfare le esigenze specifiche relative alla funzionalità dei coperchi.

Elevata esigenza di coperchi per alimenti per prevenire la contaminazione

Coperchio di un Robot per la Ristorazione

I robot per la ristorazione sono stati introdotti nel settore per ridurre il carico di lavoro dei dipendenti.
Come in molti altri settori dell'industria alimentare, anche nei robot di ristorazione si stanno integrando misure di prevenzione delle infezioni.
Un numero sempre maggiore di clienti si mostra più attento all'igiene degli alimenti, soprattutto di quelli esposti in ambienti aperti, come gli espositori e i buffet. A sua volta, anche il fascino dei distributori di cibo coperti è in aumento.

Timore di contaminazione degli alimenti esposti

Valore aggiunto attraverso il movimento dei coperchi

Il Braccetto con Apertura Verso il Basson (SLD) è statp incorporato nel coperchio di un robot per la consegna di cibo.
L'SLD è stato scelto in base alla sua speciale funzionalità di movimento.
L'apertura convenzionale degli sportelli richiede uno spazio davanti all'anta durante l'apertura o la chiusura. Questo ingombro ne rende difficile l'utilizzo nei negozi dove lo spazio è limitato.
Con l'SLD, il coperchio si apre verticalmente verso il basso, in modo da poter estrarre facilmente gli alimenti senza occupare troppo spazio.
La funzione di assistenza al sollevamento e la funzione di chiusura ammortizzata conferiscono all'SLD un aspetto moderno e sofisticato.

Caratteristiche del Braccetto con Apertura Verso il Basso SLD

La chiave per risparmiare spazio è l'"apertura verticale".

Rispetto a una porta ad apertura tradizionale, una porta ad apertura verticale occupa meno spazio durante il funzionamento..

La chiave per risparmiare spazio è l'
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
You seem to be visiting from Stati Uniti d'America. Sugatsune America serves your location.